结果:找到"团队精神 拓展活动 员工互动",相关内容1000条
- 梁山派的双接口的屏幕如何实现横屏显示呢?
- 打扰立创的工程师了,我购买了这个屏幕拓展版,就是第一版的屏幕拓展版,在使用rgb接口的屏幕代码中我不知道如何去修改为横屏显示,默认是竖屏显示的,无论是mcu驱动的代码还是rgb驱动的代码都没有相关说明,这个屏幕的资料我也找不到相关的说明,代码中也没有。麻烦给解答一下。
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 屏幕拓展板 发帖人:QingMT 发帖时间:2024-04-05 16:50:00
- 团队管理权限问题
- 你好,我在立创EDA普通版新建了团队,设置加入了3位成员,团队角色显示我是负责人,其他显示是成员,现在的问题是,团队成员在此团队中新建了工程,而我这个负责人看不到,必须新建工程的那位团队成员给我开权限后,我才能看到,而且显示他是负责人角色了,我只能是被他设置成管理员角色,他可以删除团队工程;之前有个版本是只要是我建的团队,团队成本可以新建工程,而我默认永远是最高权限负责人,团队成员是管理角色,他没有权限删除工程的,不知道是不是后来我升级了版本造成的,请帮忙修复这个问题,要不不利于团队管理。我使用立创EDA已经有快三年了,目前使用立创EDA画的原理图和PCB已经有近400个工程了。如有任何疑问...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 团队管理 权限 发帖人:Taoym 发帖时间:2023-06-02 11:35:00
- 暑期训练营进阶班心得-基于EMW3080阿里云智能插座
- 历时半个多月的暑期训练营进阶班结束了,毕业两年以来已经很久没有在晚上加班加点的调试电路和程序,仿佛回到之前在学校进行比赛培训的时候。通过这半个多月的学习,从中还是学到了很多东西。实现了一个简单的物联网设备的接入阿里云的过程,建立在之前有使用的WIFI模块的基础上,很大程度上降低了开发的难度。尽管如此在调试的过程中遇到了很多的小问题,但是每次解决的时候还是会带来喜悦。这也是当时在学校没有放弃学电子的原因。我相信在每一次的开发过程中积累都是非常宝贵的财富。同时通过大半年的使用立创EDA软件,还是有很多便利之处,其中我觉得封装的在线分享挺不错,节省了画板的大量时间,只需要自己核对下间距,尺寸之类的...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 活动体会 发帖人:菜鸟来了 发帖时间:2020-08-26 15:37:00
- USBType-C拓展坞方案简介
- USBType-C拓展坞主要用于Type-C接口功能扩展,可方便实现Type-C扩展USB3.0接口,DP/VGA/HDMI显示接口,Type-C充电口等应用。USBType-C拓展坞方案包含了一颗USBPD接口控制芯片,用于PD通信协商、视频AltMode/USB外设功能的切换与协调等,符合USBType-C1.2与USBPD3.0规范,兼容4线或8线DisplayPortV1.2/1.3,可用于DisplayPort/HDMI视频拓展、多USB3.0与Type-C接口拓展、有线网卡、声卡、读卡器等附加功能拓展、USB/Type-C充电等。特点>即插即用,无需驱动,支持USB3.0高...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: CH549 Type-C 拓展坞 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-10-16 16:21:00
- 购在7月!限时68折起
- 大牌特惠专场又来啦!购在7月热门型号低至68折至少88折,限时抢购!活动时间:2019年7月1日-7月31日>>立即抢购<<活动细则:1)活动时间为2019年7月1日-7月31日(活动期间提交的订单方可享优惠);2)本次活动68折-88折适用于指定商品的现货所有区间,不含运费;3)法律允许范围内,本次活动未尽事宜和最终解释权归立创商城所有。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 活动 68折 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-03 19:01:00
- 立创员工的活动社区里的朋友能参与吗?
- 看到立创有很多员工活动,很是羡慕,我们社区里的朋友能报名参与吗?
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 立创 活动 员工 社区 发帖人:廣東時科微 发帖时间:2019-01-21 15:28:00
- 立创商城大品牌大钜惠!90元无门槛特惠再度来袭
- 盛夏狂欢季,六月送惊喜大品牌,大钜惠90元无门槛特惠再度来袭!灵动微电子、MDD、CCO(千志电子)KEC、xcfuse(旭程电子)、Sunltech(韩国顺磁)各送上15元优惠券!处理器及微控制器、二极管、电阻、芯片、保险丝、开关、三极管、电感等数千种产品可用!↓猛戳下图领券>>点击领券<<活动规则如下:1.活动时间:2018.6.1-6.14;2.立创商城VIP同时享受95折优惠(先打95折再抵扣);3.活动期间,每个客户编号只能领取六大品牌各一张15元优惠券;4.六张15元券仅分别用于抵扣灵动微电子、MDD、千志电子、KEC、旭程电子、韩国顺磁品牌货款(不含运费...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 品牌活动 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-05-31 16:42:00
- 我们又做了一件了不得的事,比双11卖一千万还激动…
- 立创商城正处于快速发展的阶段,员工人数不断增加,为了让新员工尽快融入立创大家庭,公司组织了一场户外拓展训练,2017年11月25日,商城总部120位员工一早就开赴极越深圳南澳拓展基地。此次活动得到了公司领导的重视和支持,CEO杨林杰、运营总监张银莹及EDA产品&海外商城总监贺定球全程参加了培训。图2017年立创商城总部员工“打造高效凝聚力组织”拓展活动大合照换上统一的迷彩服,所有人不分级别、年龄、甚至性别,大家都是一名“战士”,教官的严肃和严格让我们明白,这里不是游戏场而是训练场,我们要面临的不是娱乐活动,而是一场团队协作与体能极限的挑战!八个队伍,每个队伍里的15个人来自不同的部门...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 团队精神 拓展活动 员工互动 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-11-28 12:40:00
返回